L'innovation stimule Grundfos dans ses efforts pour relever le défi climatique

À propos de Grundfos

Bookmark and Share

VALEURS

Nos valeurs se résument en trois mots : BE (être responsable) - THINK (anticiper) - INNOVATE (innover). Notre statut de premier fabricant mondial de pompes, nous le devons à notre responsabilité, notre prévoyance, nos idées et solutions novatrices.

PRODUITS

Forte d'une production annuelle de plus de 16 millions d'unités de pompage, Grundfos compte parmi les plus grands fabricants de pompes au monde. Les pompes de circulateurs (UP), les pompes immergées (SP) et les pompes centrifuges (CR) constituent ses trois principales catégories de produits. Aujourd'hui, Grundfos est le premier fabricant de pompes de circulateurs et détient près de 50 % des parts de marché dans ce segment.

pumps

Outre les pompes, Grundfos fabrique des moteurs de pompes électriques ainsi que des moteurs destinés à des applications spéciales. Par ailleurs, Grundfos développe et vend des dispositifs électroniques de pointe destinés au contrôle des pompes et d'autres systèmes.

APPLICATIONS

Les pompes de circulateurs sont utilisées pour le chauffage, la ventilation et la climatisation dans les habitations privées ainsi que dans les bâtiments commerciaux et publics, tels que les bureaux et les hôtels.

Dans le secteur industriel, les pompes servent à la production et à d'autres processus ainsi que à la maintenance des installations. Par ailleurs, les pompes sont proposées comme composantes intégrées dans des produits OEM (pièces d'origine).

Dans le domaine de l'approvisionnement en eau et des eaux usées, Grundfos offre un vaste éventail de pompes fiables pour l'irrigation, les serres et l'approvisionnement public, domestique et industriel en eau, ainsi que pour les applications d'égouts.

EXPANSION MONDIALE

Le Groupe Grundfos compte des représentants aux quatre coins du monde. De plus, les produits Grundfos sont vendus par des distributeurs dans un grand nombre de pays.

 

world

FONDATION

Grundfos a été fondée en 1945 par feu Poul Due Jensen. Au départ, celui-ci avait baptisé sa société « Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik » (Usine de machines et de fonderie sous pression de Bjerringbro). Ce n'est qu'en 1968, après plusieurs modifications, que la société a adopté sa dénomination actuelle GRUNDFOS.


STRUCTURE

Créée avec le statut d'organe autonome en 1975, la Fondation Poul Due Jensen détient aujourd'hui environ 85 % des actions dans la société Grundfos Holding AG. Ce chiffre est de 3 % dans le cas du personnel et de 12 % dans celui de la famille du fondateur de la société. La Fondation a pour objet de consolider et d'élargir la base financière de la croissance continue du Groupe. Le capital et les bénéfices de la Fondation peuvent exclusivement être affectés à ses objectifs. Autrement dit, les bénéfices sont réinjectés dans les sociétés du Groupe.

Grundfos Holding AG est l'actionnaire majoritaire de toutes les sociétés Grundfos.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Afin de maintenir sa position de leader, Grundfos attache une grande importance à la recherche et au développement. Rien que durant l'exercice 2007, par exemple, Grundfos a investi 628 millions DKK dans ce domaine.

À Bjerringbro, le service BD (Business Development) cherche constamment à élargir les domaines d'activités de la société et à améliorer ses produits. L'amélioration du rendement énergétique des futurs produits fait partie de ses priorités.

Outre les domaines d'activités actuels du service BDC, le service New Business s'attache à développer de nouveaux domaines d'activités novateurs, axés sur des processus et des technologies durables.

future

POLITIQUES EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES

Grundfos investit dans son personnel. Pour conserver sa longueur d'avance, le Groupe doit garantir le très haut niveau de qualification et de motivation de son personnel. À cet égard, il est donc crucial d'assurer la formation en continu de tous les collaborateurs. L'Académie Poul Due Jensen, l'établissement de formation propre à Grundfos, est l'une de nos dernières initiatives, attestant de notre engagement en termes de formation continue. Chaque jour, en moyenne, 2-3 % du personnel de Grundfos assistent à des sessions de formation ou à des cours, dans les locaux de Grundfos à Bjerringbro, à la haute école industrielle de Bjerringbro ou dans d'autres établissements.

CERTIFICATION QUALITÉ

En 1989, Grundfos A/S a été le premier fabricant de pompes au monde à obtenir la certification ISO 9001. En 1991, Grundfos GmbH (Allemagne) lui a emboîté le pas. Trois ans plus tard, toutes les autres sociétés Grundfos avaient reçu cette certification ISO.

Les sociétés de production Grundfos ont toutes obtenu la certification ISO 9002, laquelle garantit un haut niveau d'assurance qualité au sein de la production.

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE

Toutes les sociétés de production Grundfos satisfont aux exigences environnementales internationales de la norme ISO 14001, à laquelle elles sont toutes certifiées conformes. De plus, elles ont obtenu la certification européenne EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit). En fait, toutes nos sociétés européennes font partie de ce système.

Par ailleurs, la société de production sise au Danemark est certifiée conforme à la norme ISO 18001, prouvant ainsi qu'elle répond aux strictes exigences ISO dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.