Chacun d'entre nous se doit de contribuer aux économies d'énergie

Chaque geste compte : regardez le film pour tout savoir

POURQUOI ATTENDRE DEMAIN QUAND ON PEUT AGIR DÈS AUJOURD'HUI?

Bookmark and Share

À l'heure actuelle, une grande quantité de l'énergie consommée par les pompes et, plus particulièrement, par les moteurs de pompes est gaspillée. La plupart des pompes actuellement en fonction sont trop grandes par rapport à l'application qui en est faite et tournent constamment à vitesse maximum, quelles que soient les exigences réelles. S'il va de soi qu'il est inutile qu'une pompe tourne à vitesse maximum pendant les heures de fermeture d'une entreprise, cela n'en reste pas moins un fait. En réalité, la plupart des moteurs de pompes ne doivent tourner à vitesse maximale que 5 % du temps [1].

Cette constatation est valable pour tous les types d'applications : bâtiments commerciaux, applications industrielles, bâtiments publics et compagnies des eaux. Autrement dit, l'adoption d'une technologie de pompage plus efficace permettrait de réaliser d'importantes économies d'énergie. Une technologie plus intuitive, qui permettrait de régler la vitesse de fonctionnement sur la base de la quantité d'énergie requise.

bygning_vand

De telles solutions de pompage existent déjà. Si le coût initial d'acquisition de pompes plus efficaces peut paraître vain, les économies réalisées sont immédiates et la période d'amortissement peut être inférieure à deux ans.

PAR OÙ COMMENCER ?

Malgré le rôle prépondérant qu'elles jouent dans le monde moderne, les pompes passent très souvent inaperçues. En fait, la plupart des gens ne savent pas à quoi elles servent, ni où elles sont utilisées dans leur entreprise. Pour une raison ou une autre, elles passent inaperçues dans le débat actuel sur le rendement énergétique, l'empreinte carbone et la responsabilité sociale des entreprises. Si leur impact n'est pas aussi spectaculaire que celui d'autres sources d'économies d'énergie, elles représentent néanmoins une solution viable pour tous et les économies y afférentes sont immédiates.

En vue d'opter pour un système de pompage à plus haut rendement énergétique, il vous suffit dans un premier temps de récolter des informations de base sur le système actuel de votre société et sur ses coûts annuels de cycle de vie.


1. Contactez le directeur de l'exploitation (COO)

  • Votre COO saura vous indiquer :
    qui est en charge des installations de pompage?
    votre consommation annuelle d'électricité?
    le pourcentage de la consommation attribuable aux pompes?
  • Et éventuellement :
    comment la consommation électrique des pompes a évolué au cours des cinq dernières années?

2. Demandez-lui ensuite :
    le nombre de pompes et de moteurs installés?
    l'âge des pompes?
    les types de pompes installés?
    le volume annuel d'eau pompée?
   
3. Dressez une liste de toutes les pompes et prenez note de leur emplacement

4. Appelez votre expert Grundfos responsable du rendement énergétique
Un expert Grundfos est extrêmement spécialisé et fait partie d'une équipe d'« audit de pompage ». L'équipe d'audit de pompage pourra calculer le potentiel d'économies de votre société en termes de CO2 et de coûts d'exploitation.

Un expert Grundfos est extrêmement spécialisé et fait partie d'une équipe d'« audit de pompage ». L'équipe d'audit de pompage pourra calculer le potentiel d'économies de votre société en termes de CO2 et de coûts d'exploitation.

Source
[1] Almeida, Anibal T. et al; EuP Lot 11 Motors Final Report, University of Coimbra, décembre 2007, p. 68.