Des solutions écoénergétiques peuvent vous aider à suivre votre stratégie verte. Découvrez comment.

Tout savoir sur les pompes

  • Il ne se passe pas un jour sans que vous n'utilisiez une pompe
    Les pompes jouent un rôle dans tous les types de processus et dans tous vos gestes quotidiens : lorsque vous prenez une douche, buvez une tasse de café, refroidissez votre équipement de production, réglez la température de vos bureaux ou évacuez vos eaux usées vers votre station d'épuration locale. Autant de pratiques qui exigent une pompe.

  • Deux pompes sur trois gaspillent de l'énergie [3]
    Dans le cas des deux tiers des pompes et systèmes de pompage actuellement en fonction, il serait possible d'économiser jusqu'à 60 % d'énergie en adoptant des pompes dotées de moteurs à haut rendement et d'entraînements à fréquence variable.

    [3] Calculs de Grundfos

  • La plupart des pompes gaspillent de l'énergie à 95 % du temps
    Dans de nombreuses installations de pompage, les moteurs tournent à vitesse maximale, quels que soient les besoins réels. Les pompes présentent donc un mauvais rendement énergétique. En réalité, la plupart des moteurs de pompes ne doivent tourner à vitesse maximale que 5 % du temps.