Pompes à vitesse variable pour l'un des plus grands centres commerciaux d'Europe

Bookmark and Share

grundfos firesystem dolce vita tejo thumb 1Considéré comme l'un des plus grands centres commerciaux d'Europe, le Dolce Vita Tejo s'étend sur une surface de plus de 100 000 mètres carrés et comprend deux vastes espaces dédiés à l'alimentation et aux loisirs.

Ouvert en mai 2009, ce centre commercial accueille pas moins de 300 boutiques et possède un parking de 9 000 places.

Situé dans la localité d'Amadora, le Dolce Vita Tejo abrite également la plus grande place couverte d'Europe, similaire en superficie à la Praça dos Restauradores de Lisbonne.

Grundfos a fourni

  • des économies d'énergie
  • des pompes pour toute une série d'applications
  • une grande fiabilité
  • un matériel résistant à l'usure

Tâche

La sélection des systèmes de pompage pour le Dolce Vita Tejo s'est faite de manière à répondre aux deux priorités du centre commercial : assurer le niveau de confort le plus élevé possible et accroître le rendement énergétique. « Les équipements de Grundfos présentés offrant le meilleur rapport qualité-prix, la société a donc tout naturellement été choisie comme l'un de nos fournisseurs », explique Bruno Rodrigues du département Installations électromécaniques de Pinto & Cruz, une filiale de TEJO - J. J. Tomé - Sousa Pedro - Pinto & Cruz, ACE, le groupe responsable des équipements spéciaux pour l'eau, l'électricité, la climatisation et la sécurité.

Les solutions installées par Grundfos dans le complexe Dolce Vita Tejo couvrent une série d'applications et de besoins : CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement d'air), approvisionnement en eau, protection incendie et évacuation des eaux usées. « L'objectif était d'assurer la bonne distribution de l'eau dans tout le bâtiment en tenant compte de son architecture et des exigences réglementaires, ainsi que d'offrir aux clients un service d'un niveau de qualité et de confort à la hauteur de leurs attentes », poursuit-il.

Solution

grundfos hydro dolce vita tejo thumb 1Selon l'entreprise chargée de l'installation, les performances de l'équipement de Grundfos répondent parfaitement aux attentes. « Le résultat est un système fonctionnel dont l'une des grandes forces est de nous permettre de réaliser des économies d'énergie, grâce à l'utilisation de pompes à vitesse variable qui assurent un ajustement de la consommation en fonction des besoins. Il convient de saluer la grande expérience de Grundfos dans ce domaine, la qualité de son matériel et l'expertise de son équipe technique, qui a toujours fait face, quelle que soit la situation », ajoute-t-il.

Résultat

« Jusqu'à présent les pompes d'approvisionnement en eau potable, l'exploitation des eaux souterraines pour les tours de refroidissement et le système d'irrigation fonctionnent à merveille, sans aucune défaillance ni aucun problème de performance durant l'utilisation. Par chance, nous n'avons pas eu à tester le système de protection incendie en situation réelle ; nous avons néanmoins réalisé quelques simulations qui ont donné d'excellents résultats. Dans l'ensemble, l'équipement fourni par Grundfos s'est avéré robuste, de grande qualité et extrêmement fiable.

En ce qui concerne les unités de pompage liées au système de climatisation, les performances remarquables des pompes de Grundfos nous mettent en confiance et nous procurent une réelle tranquillité d'esprit. Le temps passé à la maintenance est improductif. Les longues périodes de fonctionnement ininterrompu qu'offre l'équipement représente donc un excellent investissement. »

Hugo Prata
Responsable des installations, Dolce Vita Tejo