Économies d'énergie à partir de zéro

Bookmark and Share

L'entreprise Vitens est le plus grand fournisseur d'eau potable des Pays-Bas. Elle fournit 350 millions de m3 d'eau par an à 5,4 millions de clients sur un réseau de distribution de 47 500 km. Elle s'est engagée à réduire sa consommation d'énergie de 20 % sur les dix prochaines années.

Grundfos a fourni :

  • Audit de pompage
  • Audit énergétique sur le champ de captage
  • 7 pompes SP125, 7 unités MP 204 de protection de moteur et un programme sur PC de gestion à distance Grundfos 

Vitens

Diminution de la consommation d'énergie de l'une de ses stations de 21 % par an

Tâche

vitens small 2Vitens pensait que les pompes de son usine de Loosdrecht consommaient trop d'énergie. Grundfos a déjà aidé cette entreprise à réduire de 41 % la consommation d'énergie de ses pompes de filtration sur un autre site. Vitens a donc chargé Grundfos de réaliser un audit de pompage à Loosdrecht.

Solution

L'audit de pompage de Grundfos comprenait l'évaluation complète du système de filtration de l'usine, ainsi que de la consommation d'énergie générale. Grundfos a également eu recours à son tout nouvel outil de mesure énergétique, l'audit énergétique sur le champ de captage (AECC), qui recueille des données et calcule la consommation d'énergie des installations d'eau souterraine.

L'audit a révélé que même si la consommation d'énergie de l'usine de Loosdrecht était déjà basse, les pompes submersibles étaient trop grandes pour le travail effectué. En d'autres termes, elles généraient un débit trop important, ce qui forçait les vannes de la fosse à compenser en utilisant de l'énergie supplémentaire. La solution proposée consistait en l'installation de nouvelles pompes de taille adaptée : sept pompes submersibles SP125 Grundfos. 

Résultat

Les nouvelles pompes utilisent 21 % d'énergie en moins, ce qui équivaut à 55 000 kWh d'économies chaque année.